This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:如何在 V (热)<V (TS)<V (热)时了解 TS 故障

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902773/bq25120a-how-to-understand-ts-fault-when-v-hot-v-ts-v-warm

器件型号:BQ25120A

 当 V (HOT)< V (TS)< V (HOT)< V (HOT)时、TS 故障、电池稳压电压降低140mV (在这种情况下、最小 V BATREG 为3.6V)。

如何理解该故障?

当发生此故障时、是否需要 i2c 主器件来禁用充电器?

有以下要求:

 从0度到15度,充电器电流应为10mA

在15至45度 范围内,充电器电流应为60mA

根据我们的理解,我们有两种方法可以做到这一点:

1:将冷设置为0度、将热设置为45度。
因此、当 TS 故障= 0b 10时、这是否意味着温度是0至10度?
此时的充电电流是快速充电电流的一半?

如果 TS 故障= 0b 11、这是否意味着温度是30至45度?
此时的充电电流是多少? 还是快速充电电流?

2:将冷设置为0度、将热设置为60度。

如果 TS 故障= 0b 11、这是否意味着温度是45至60度?
如果 不涉及 i2c 主器件的软件、充电电流是多少?

当 TS 故障= 0b 11时、如果 MCU 通过 I2C 控制 BQ25120A 关闭充电、这是否意味着充电会在45度停止、这正是客户的需求

上述理解是否正确、并建议我们应选择哪一个选项?

非常感谢

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)当 TS 热故障发生时、充电器会自动将电池稳压电压降低140mV。 发生故障时、您无需禁用通过 I2C 进行充电。

    2) 2)对于冷却阈值、由于充电电流设置为一半、因此您可以在发生此故障时将充电电流设置为20mA。 实际充电电流将为10mA。

    3) 3)对于热故障、充电电流不会发生变化、因此您可以将充电电流设置为60mA。

    如果这是系统要求、MCU 可以在 TS 处于热态时禁用充电。