This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:建议使用哪种芯片来检测温度?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902686/bq25890-which-chip-is-recommended-to-detect-the-temperature

器件型号:BQ25890

在当前设计中,bq25890h 用作充电芯片,bq27520用作电量监测计。

两个芯片都支持电池温度检测。 建议使用哪种芯片来检测温度? 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用电量监测计进行电池温度监测。

    充电器本质上是具有复杂状态机和模拟反馈环路的电源、而监测计是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。 每种技术支持都需要不同的技能组合。

    2.与充电器相比,该监测计可进行更精确的电压、电流和温度测量。 因此、 大多数同时使用充电器和监测计的客户编写主机软件来进行连续监测计测量、然后在必要时发送 I2C 命令以更改充电器运行。

    谢谢、

    宁。