This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54478:可以从一个 PGOOD 控制两个转换器单元(EN)。

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902769/tps54478-possibility-to-control-two-converter-units-en-from-one-pgood

器件型号:TPS54478

团队、

是否可以从一个 TPS54478的 PGOOD 控制 EN 上的两个 TPS54478单元?  从两个使能端到一个电源正常端的电流是否过高? n´t 在数据表中找到 EN 的电流或电压流。

根据数据表(第15页)的下图、它似乎在 PGOOD 上没有上拉电阻器的情况下工作。  

 

在引脚规格中、提到的是有一些电流源和上拉电阻(第4页)。

 

在功能图中、可以看到 EN 中有一些源。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    通常、我们建议在降压稳压器的 PG 引脚上使用上拉电阻器、如果您打算使用该电阻器、这是一种常见的做法。

    在这里、电源正常是一个开漏 MOSFET。 这意味着、如果它未通过电阻器连接到上拉电压、则 PG 引脚保持悬空。

    但是、正如您在 EN 引脚特性中看到的、如果您将 EN 引脚悬空、则会通过内部上拉电流源启用该引脚。

    然后、您需要选择哪一个选项、这两个选项都很好。

    谢谢!

    此致、
    Dorian