This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:组装顺序要求

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902749/bq40z80-assembly-order-requirement

器件型号:BQ40Z80

您好、香榭丽舍

  1. 器件需要连接到电池组时是否有强制顺序? 我在数据表中没有找到要求。
  2. 在电池组组装期间、是否可以将器件保持在复位状态以防止 BQx 意外运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    1. 无需订购、但最佳做法是从底部电池到顶部电池。 监测计 IC 应处于关断状态、直到对 PACK 引脚施加电压、 因此、它们需要确保监测计保持关断状态、方法是在组装过程中不会过早地为 PACK 引脚供电、并确保符合适当的 ESD 标准条件、并且在组装过程中不会出现绝对最大电压违规
    2. 如上所述、监测计 IC 将处于关断状态、无法运行、并将继续保持关断状态、直到对 PACK 引脚施加电压。