This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:2S1P 校准

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902674/bq28z610-2s1p-calibration

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

有关使用2S1P 配置校准此监测计的快速问题。

在 bqStudio 中、用于电压校准的3个输入参数是"Applied Cell 1 Voltage"、"Applied Battery Voltage"和"Applied Pack Voltage"。 这似乎是要求 Vcell1 (VC1至 VSS)、VBAT (VC2至 VSS)和 VPack (Pack 至 VSS)。 但是、在 TI.com https://www.youtube.com/watch?v=sQAiQ0MvfWk 上的指导视频中、在"施加的电池电压"字段中使用了 Vcell 2 (VC2至 VC1)、而不是 VBAT。 是这样吗?

  

在 EVM 用户指南中、这也很令人困惑:

我的理解是、Bat-是1N、而不是2N。 它看起来就像这里所反映的那样:

我可以得到一些澄清吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的方法在电压校准上是正确的。 很抱歉造成混淆。

    电池1电压为 VSS (1N) 至 VC1 (1P)

    电池电压是指在本例中从 VSS (1N) 到 VC2 (2P)的整个电池电压堆栈

    电池组电压是 SRN (PACK-)至(PACK+)的电池组电压

    (EVM 端子引脚标签)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    感谢您将其清除。 是否可以编辑视频和用户指南以反映正确的流程?

    谢谢、

    Michael