主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
有关使用2S1P 配置校准此监测计的快速问题。
在 bqStudio 中、用于电压校准的3个输入参数是"Applied Cell 1 Voltage"、"Applied Battery Voltage"和"Applied Pack Voltage"。 这似乎是要求 Vcell1 (VC1至 VSS)、VBAT (VC2至 VSS)和 VPack (Pack 至 VSS)。 但是、在 TI.com https://www.youtube.com/watch?v=sQAiQ0MvfWk 上的指导视频中、在"施加的电池电压"字段中使用了 Vcell 2 (VC2至 VC1)、而不是 VBAT。 是这样吗?
在 EVM 用户指南中、这也很令人困惑:
我的理解是、Bat-是1N、而不是2N。 它看起来就像这里所反映的那样:
我可以得到一些澄清吗?
谢谢、
Michael