This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4140:LM4140升压输出电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902885/lm4140-lm4140-boosted-output-current

器件型号:LM4140

尊敬的团队:

我的客户希望增加 LM4140的输出电流。 数据表中针对这种情况给出了图30、但原理图上似乎缺少节点连接。 请修复吗?

他们想知道使用此电路是否仍然可以获得相同的精度?

或者、我们是否有一个可提供更高精度的替代电路?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caglar、

    每个交叉点都应连接一个连接点。 在该配置中、当 VBE 大于-0.7V 时、输出将开始导通。 主要缺点之一是 PSRR 会更糟、因此需要稳定的 VIN、因为过滤掉 VIN 瞬态的反馈有限。

    另一个替代方案是 DAC 团队的以下应用手册、您可以使用 LM4140等电压基准替换 DAC、以获得相似的结果。