This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:TPS92692EVM

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902615/tps92692evm-880-tps92692evm

器件型号:TPS92692EVM-880
主题中讨论的其他器件:TPS92692

 尊敬的先生/女士

现在、该灯具有新的测试规格、输入电源电压将从12V 下降到5V、持续20ms。 样片已制作、此测试项目失败。 客户 DEPO 申请了 TPS92692EVM 测试。 输入电压波形如下所示。 TPS92692EVM、TPS92692EVM 降压/升压拓扑的测试结果无法通过测试、升压拓扑可通过测试。

 

输出规格。 实验中的电 流 为0.68A/ LED x 8串联(约24V)。

 

EVB 客户 RD 进行了基本测试、最低稳态输入电压实际测量值为6.4V。 低于该电压时、输出开始降低亮度。

 

在压降实验中、

 

客户将输出连接到降压/升压端口、输出电流增加到680mA (输出 R1 = 0.3R、与3个1R 电阻器并联)、输出8个白色 LED、

 

输入电压为13.5V 进行测试、电压将从13.5V->5.5V->13.5V 闪烁、而13.5V->5.5V 的下降时间为0.03s。

 

我尝试在 MOS 电阻器(R10 = 0.06R)下并联四个1R 电阻器、以增加 OCP 保护电流、但没有结果。

 

以下内容需要您帮助确认  

1、为什么输出 R1与三个1Rs 并联、且输出仅为680mA? (理论值 ILED = 0.1707 / 0.158 = 1.08A)

2.如何将最小稳态电压降低至5.5V?

3.如何解决13.5V->5.5V 闪烁的问题?


请指导我们如何修改 EVM 以符合客户规格吗? 附加的 Excel 钙化是否缺失?

e2e.ti.com/.../TPS92692_5F00_BuckBoost_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsx

此致、

黄上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一个有关此主题的离线电子邮件主题(不在 E2E 上)正在进行中、我们在该主题中请求了有关故障的信息以及有关在功率级中使用计算电子表格的建议。  

    我将关闭此主题、您可以通过电子邮件继续讨论。

    谢谢

    Sumeet