This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:安装 Fusion 设计、使用 TPS546D24A 时遇到错误

Guru**** 2535950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902700/tps546d24a-install-fusion-design-and-meet-error-when-use-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A

大家好、团队、

当我尝试在连接了器件的情况下启动融合设计时出错:"加载或运行应用程序库时出错。 调用的目标引发异常"

在这台计算机上、我们已经使用了 Fusion 软件。 这次卸载 Fusion 后、我重新安装了它、发现它不再可用。

我有一台 Windows 7计算机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

       我们没有报告任何安装问题。 这可能非常特定于您的配置。 让我与我们的软件团队联系、然后返回。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    首先、您使用的 Fusion Digital Designer 软件是什么版本?

    第二,您是否通过右键单击应用程序并选择“以管理员身份运行”来运行安装软件“作为管理员运行” ?

    第三、安装过程中有一个复选框用于在安装过程中添加目录路径、您在安装过程中是否选择了该复选框?

    第四、在卸载旧版本的 Fusion GUI 和安装新版本之间、您是否关闭并重新启动了计算机?