This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:轻负载至满载问题

Guru**** 2573675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902553/ucc28950-light-load-to-full-load-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

尊敬的支持:

我的客户正在设计一个5倍全桥交错式解决 方案、总功率为3kW 的转换器。

该设计在满载条件下工作良好、但转换器在从轻载到满载条件下无法正常工作。

我们是否遇到过这种问题?

我可以私下分享所有设计信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请通过 colingillmor@ti.com 将信息发送给我

    您能否提供问题的说明

    什么不起作用? 一个或多个功率级是否出现故障? 输出是否降至允许的限值以下、然后恢复? 什么是负载瞬态以及 di/dt 速率是多少

    我还建议客户尝试使用 UCC28951器件。 这是 UCC28950的增强版本。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品、因此无需进行任何其他硬件更改即可试用。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。

    此致

    Colin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您向我发送其他详细信息-我们可以通过电子邮件继续讨论此问题、因此我将关闭此主题。

    此致

    Colin