This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:升压转换器效率

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TPS61178
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902163/tps61087-boost-converter-efficiency

器件型号:TPS61087
主题中讨论的其他器件: TPS61178

我正在寻找使用 TPS61087获得的更高效率。 以下是主要设计参数:

A)由单节锂离子电池供电的 Vin (2.7V 至4.4V 输入范围;大多数情况下、它在3.0V 至3.3V 范围内运行)

b)输出电压(可通过微控制器即时调节) 5V 至14V

c)在上述任何输入电压或输出电压下(最大输出功率14V x 250mA = 3.5W)、输出电流为200mA (最小值)至250mA (最大值)

d)所有(大多数?)的目标效率为95%或更高 条件列表

e)环境温度范围为-10C 至+50C

f)其他:纹波等。这不是问题、负载是直流电机鼓风机(无需担心负载发生大或快速变化)

我能够使用大电感器、较低的开关频率(TPS61087以外的其他器件)、并使用外部 FET 等、以最大程度地提高效率。

是否有关于器件或其他升压架构的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿凡达、

    感谢 您发帖。  我们的此器件专家目前在节假日期间工作、将持续到本周下半年。 根据我的读数、同步升压转换器(集成 FET)似乎比具有外部 FET 的控制器更好地支持该3.5W 功率。  我已通知我们的专家、以便您在他们返回工作岗位后立即获得他们的建议。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yohao、

    您好、阿凡达、

    建议您选择 TPS61178、将工作频率设置为200kHz、以便在200mA 负载电流下获得高效率。  对于输出断开 FET、您可以在设计中将其短接以获得高效率。 可选择 L=2.2-3.3uH。

    不确定是否可以实现95%的效率。 但可以>93-94%。