This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565201:在反向偏置情况下是否可以使用该器件

Guru**** 2503265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902424/tps565201-is-part-ok-to-use-in-reverse-biased-situation

器件型号:TPS565201

您好!

我正在设计基于 TPS565201的7V-16V 输入电压至5.1V 输出电压@ 3.5A 稳压器。 此设计中有一个可偶尔连接的第二个电源。 它将在 TPS565201的输出端提供5V 电压。  TPS565201是否可以在以下条件下使用(所有这些条件都假定第二个电源在输出端提供5V 电压):

1、VIN = 0V、EN = 0V、Vout = 5V

2. VIN = 5V、EN = 0V、Vout = 5V

3、VIN = 15V、EN = 0V、Vout = 5V

提前感谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    TPS565201具有预偏置软启动功能、我认为在输出侧使用5V 电源是可以的。