This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:电平位移查询

Guru**** 2514375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902040/ucc27714-level-shift-inquiry

器件型号:UCC27714

您好!

内部电路中的高电平到 HO 电平位移。 它是两个 VSS/HS 电平位移、但我很困惑、为什么它必须是两个 VSS/HS 电平位移?

左 VSS/COM 电平位移、右侧是 COM/HS 电平位移?

此外、您能否解释连接到右侧 VSS/HS 电平位移的两个 MOSFET 从 HB 到 COM。 它是如何工作的、这2个 MOSFET 的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Howard、 Ni hao! 两个 MOSFET 与连接到其排卸的电阻器耦合、是执行物理电平转换的方法。 我将请 Richard 在下周他回到办公室时解释其他模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我明白您为什么会提出这个问题。 对于 VSS 至 HS 电平位移、有一个逻辑可为驱动器输入上升沿生成脉冲、为驱动器输入下降沿生成另一脉冲。 漏极开路和上拉电阻器是从 COM 到 HS 的电平转换方法。 导通脉冲将驱动器设置为高电平状态、而关断脉冲将 驱动器设置为(复位)关断状态。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    很抱歉、但我的问题是关于两个红圈部分。

    如果左侧已经是 VSS/HS 电平位移、为什么右侧也有相同的电平位移?

    我们只需要一个 VSS/HS 电平位移。

    因此、我想我们将其命名错了、左侧是 VSS/COM 电平位移、右侧是 COM/HS 电平位移、这两个组合在一起可实现 VSS/HS 电平位移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    虽然 FET 是 HS 电平转换器的一部分、但我相信您在左侧的 VSS 至 COM 陈述是正确的、右侧的高压电平转换至 HS。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、