我的输入电压为6.6伏、仅提供受恒流二极管限制的1mA 电流。 我的电源使用 2个 TPS6212提供2个2.7和1.8输出。 我上电正常、但如果我缓慢增大输入电源或对上的电源进行调平、我可以使任一或两个电源上的 Vout 在1.3Vdc 时"失速"。 电源消耗的电流过大、这可能是因为它尝试在输入电压过低时切换电流。 我将使能引脚连接到 Vin。 现在、当输入电压为6V 时、我将使能引脚连接到分压器、将输入电压除以约2伏、并将其连接到 TPS62122上的使能端(将分压器共享 到两个器件。) 现在完美工作。 我尊重使能需要50uA 电流的规格、并调整电阻器大小以适应50uA 电流。 您是否看到这样做的任何缺点? 我基本上将使能引脚置于2伏的正常工作电压和6.6伏的输入电压。 有更好的想法吗?