This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2940:REF2940 1类电容器

Guru**** 2378810 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902578/ref2940-ref2940-class-1-capacitors

器件型号:REF2940

嗨、大家好

数据表建议使用更大的电容器、如果设计只需要整合1类电容器、那么如果在输出端使用10nF 电容器、REF2940输出的稳定性会受到很大影响吗?

谢谢

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rodney、

    REF2940在 μF 电容不超过10 μ F 或更低的低 ESR 电容时可保持稳定。 低 ESR 通常保留用于陶瓷电容器。

    可在输出端使用10nF 的电容。 无需使用更大的电容器。