This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PMP20859 .bt 更改为.at

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2372, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902550/tps2373-pmp20859-bt-change-to-at

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS2378TPS2372PMP20859

尊敬的团队:

在 冗余 PD 下、用于.bt、如果我要实现.at 版本、只需将 TPS2372更改为 TPS2378、对吧?

或者您是否拥有具有.at 双端口冗余的更好的总体解决方案或参考设计?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    此设计具有冗余、无中断和平稳过渡特性。 自动 MPS 和 PG 引脚等功能可实现无中断平稳过渡。 如果您希望在更低的功率水平下实现这些功能、我建议更改直流/直流设计、因为 TPS2372仅是 PD 控制器。  

    另一个挑战是 PMP20859每次仅为 DCDC 提供一个 PD、这是通过 PG 引脚实现的。 PG 引脚不在 TPS2378上、因此必须设计一种新的控制方法、它看起来与 TPS2378不是直接相关的。  

    总的来说、我建议重新设计用于较低功率级的 DC-DC 转换器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师