This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:原理图检查

Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902452/tps543b20-schematic-check

器件型号:TPS543B20

大家好、

您能否帮助查看 下面的 TPS543B20原理图以及是否需要进行调整?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我对原理图有几个意见:

    1. 如果这是原型板、我建议在 PVIN 和 PGND 之间添加一个2.2nF-10nF 0402输入电容器、并为开关节点缓冲器添加占位符1nF + 1欧姆电阻器、这有助于减少开关节点振铃。 如果测试显示不需要满足开关节点振铃目标、当然也不需要低于绝对最大额定值、则可以在最终设计中省略它们。 在9Vin 时、任何振铃都不可能接近数据表限制、但最好具有用于测试目的的占位符。 他们还可以使用同一电路板以更灵活的方式评估其他条件。
    2. 当 OCP = 24A 时、R2应更接近48k Ω
    3. 1uH 在1MHz 时提供大约1A 的 IPP 纹波。 对于15.5A 设计、这是非常低的纹波。 他们可以考虑使用一半的电感来降低 DCR 并提高满载效率、甚至可以在较低的值下使用物理尺寸更小的电感器来减小解决方案尺寸。
    4. 考虑使用16V BP 电容 C1056、因为该4.7uF 电容在5V 偏置时会显著降低。
    5. 我看到斜坡电阻器 R1166未组装、这对应于一个29.1pF 的斜坡电容器。 他们是通过在 EVM 上进行实验室评估还是通过其他方式确定此设置?
    6. 添加一个与顶部反馈网络串联的电阻器作为用于波特图测量的注入电阻器: