This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:上电复位功能

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902386/tps3808-power-on-reset-function

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3890TPS3840

您好!

我倾向于使用三个 TPS3808器件,因为我需要有一个可重新触发的上电延迟,以便对处理器模块进行下电上电。   TPS3808的唯一缺点是、15ms 延迟需要电容器 CT = 2.5nF、而找到精确的2.5nF 电容器可能会很昂贵。   目前我计算出使用 CT=2.7pf +/- 0.25pF 是我们最接近的时间,并产生15.8ms 到16.1ms 之间的延迟。 这应该起作用、因为它保证了一个大于15ms 的加电延迟。  我正在尝试确定 IC 的固定20ms 延迟是否可以接受,如果可以,我可以使用 CT 引脚上的建议上拉电阻。

作为参考、 我需要的上电复位功能必须产生一个最初为低电平的输出、直到一个控制被否定、然后输出在一段可编程的时间后变为永久高电平(不是脉冲)。

如果有任何意见或想法、我们将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    IC 固定延迟非常好、但如果您希望使用可调延迟、也可以使用 TPS3890。 该器件将通过不同的方法实现相同的功能、从而实现延时时间。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去布拉沃斯

    是否需要 SENSE 引脚? 如果不是、我们还提供了 TPS3840、这是一款更新的毫微级 IQ 可编程延迟复位 IC。 如果您想获得备选器件建议、请提供有关该应用的更多详细信息。 谢谢!