This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:关闭电容

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902520/tps22910a-off-capacitance

器件型号:TPS22910A

您好!

我想将此负载开关连接到电容值为10pF 的 RC 负载。 是否可以使用此负载开关(我需要了解此器件提供的关断电容)、因为只要开关关闭(O.C.)、RC 就会由3.3V 电源轨充电。 我不希望负载开关影响上升时间。

谢谢、

Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    欢迎使用 E2E!

    我有一些问题可帮助我进一步了解应用、以查看是否可以使用 TPS22910A。 如果 RC 负载可由不同的3.3V 电源轨供电、负载开关将用于什么用途? 您能否进一步详细说明系统这一部分的应用和功能?

    此致、

    Andy Robles