This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610的 I2C 从器件地址

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902231/bq28z610-i2c-slave-address-of-bq28z610

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我在下一页中询问了有关 BQ28Z610 I2C 从地址的问题、并得到了答案:0x0B (7位)。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890918

但是、我们听到了来自电池组供应商的不同信息。 他说"BQ28Z610使用一系列2字节标准 I2C 命令、其中7位器件地址为0x55 (8位= 0xAA 写入、0xAB 读取)。"

是否有人可以确认哪一个答案是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、0x55表示7位、0xAA 和0xAB 表示 R/W 您还可以通过示波器捕获或逻辑分析仪确认这一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我可以在文档上找到此信息吗? 如果是、您能告诉我应该检查哪个文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的方法是在 bqStudio 中检查仪表板。 请参阅下面的屏幕截图。

    下面突出显示了 bq28z610的8位 i2c 地址、即0xAA。