This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:电池供电型应用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902362/tps54231-battery-powered-application

器件型号:TPS54231
主题中讨论的其他器件: TPS62140

您好!

我有一个使用密封铅酸电池的电池供电应用。  我需要一个用于电池输出的3.3V 电源转换器、因此输入范围需要包含可能的8V 浮动电压。  当电路板处于工作模式时、我需要2安的输出。  在睡眠模式下、我当然希望具有尽可能低的电流消耗。  TPS54321D 满足大多数这些要求、但在睡眠模式下、我希望工作电流低于 TPS54321D 消耗的75uA 电流。  是否有工作电流更低的解决方案?  我在睡眠模式下的负载低于60nA。  如果不存在合适的电源转换器、我的想法是使用2个3.3V 转换器、一个用于睡眠模式、另一个用于工作模式。  我会在睡眠模式下禁用 TPS54231。  这需要一个输出电流较低的转换器、可能是10mA、或者存在一些问题、当然还有一个非常低的工作电流。  这2个输出将与基于 FET 的 OR'ing 器件进行或运算。

我们非常感谢您为满足这些要求提供的任何帮助。  我已经尝试过参数化解决方案、但不确定我是否无意中删除了可行的选项。

谢谢、Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    最小和最大输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从 E2E 支持页面回答您的问题、但收到一条消息、说我的回复未发送、因为我没有权限发送到该列表。  我需要请求许可。  我不知道如何做到这一点。

    John、 您好、电池充电电路会改变在温度范围内施加的充电电压。  最坏的情况是6.8V。  低端完全充电电压可为5.5V、但电池仍可提供低至4.5V 的充电电压。  因此、4.5V 至6.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我可能会查看 TPS62140系列。  PS62142在内部设置为3.3V 运行。  50nA 负载极小。  FB 电阻分压器将消耗大量电流。  在5o nA 时、您可能需要完全禁用转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有类似的想法。  我只需要2安用于射频 xcvr。  我可以使用产生100mA 电流的电源转换器来运行 uC。  在较低的电流下是否有非常低的工作电流解决方案?

    17uA 的静态电流是一个很大的改进。  谢谢。