This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ78350-R1, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902484/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

你(们)好

TI的工程师,请教一个问题 μ A

使用bq78350 μ R1需要做化学ID吗 μ A?

做CEDV的6条曲线是,放电电流是多少C,有没有规定?如下是说在不同温度下做放电 μ A

下图要求记录数据,每个数对应的是什么呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    《使用 BQ78350-R1》应用手册的电量监测部分(从第6页开始)介绍了化学 ID 和生成 CEDV 系数的过程: http://www.ti.com/lit/an/slua924/slua924.pdf

    根据应用程序的不同,可能不需要选择 ChemID。 它仅在复位或退出关断状态后使用、以根据电池电压估算 SOC 和剩余容量。 如果应用程序不会将器件置于关断状态、则可能不需要 ChemID。

    CEDV 系数对于在不同负载电流和温度下进行精确监测非常重要。 按照应用手册中的说明和 GPCCEDV 工具中的说明来收集日志文件。 将日志文件提交到在线工具后、您可以将这些系数编程到器件数据闪存中。

    此致、

    Matt