This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:针对 DSBGA 封装的3.1V 输出

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, LP5907, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902251/tps7a05-3-1v-output-for-dsbga-package

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: LP5907TPS7A02

大家好、

DSBGA 封装是否具有3.1V 输出?  

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们目前没有 TPS7A05的3.1V 版本、但 我们在 DSBGA 封装中使用了固定3.1V 的 LP5907。

    这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    该应用是智能手表、要求低 Iq (<1uA)。

    我认为 LP5907不是合适的解决方案。 我们是否有采用 DSBGA 封装的 TPS7A05的发布计划?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们正在努力使 TPS7A02 采用 WSCP (0.65x0.65mm 封装)。 现在、我们在1X1 X2SON 封装中实现了这一点、固定电压为3.1V。  

    如果需要 WSCP 软件包、我将必须跟进团队的样片和发布计划。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否计划 在 TPS7A02的 DSBGA 封装中提供3.1V 的输出电压?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我已与您联系、让您进一步讨论产品线。