This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:OVP 和 SW 引脚上无输出

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902406/lm3509-no-output-on-the-ovp-and-sw-pins

器件型号:LM3509

您好!

几天前、我收到了一个装有 LM3509的新 PCB、该 PCB 应该能够驱动6个白光 LED (3 x 2)。 组装和测试之后、PCB 上的所有组件均在上述 LM3509之外正常工作。 我一直在尝试调试该问题、但很不幸。 基本上、它不会在 OVP 输出上产生任何东西。 我连接了一 个电子负载(DL3021)、以查看它是否消耗18mA -死区电流。 然后、我用示波器查看 SW 引脚上是否有任何信号-死区、无任何变化、完全没有移动。  

我看了无数次这个设计-它遵循数据表。 因此、我不知道问题可能出在哪里。 因此、如果您能将我指向检查的正确方向、或者如果您在设计中看到明显的错误、而我对此过于盲目或无知、我会非常感激! 下面是原理图、布局图和 BOM。

BOM:

指示符 制造商 MPN 说明 供应商器件型号2
C202. TDK C2012JB1C475M085AB 电容、陶瓷、SMD、4.7uF、±20%、16V、JB 2012 445-11452-1-ND
C201 TDK C1608X7R1E105K080AE 电容、陶瓷、SMD、1uF、±10%、25V、X7R、1608 445-173615-1-ND
D200 ON Semiconductor MBR1020VL 二极管肖特基20V 1A SOD123F MBR1020VLCT-ND
L200 Murata LQH3NPN100MMEL IND SMD 10uH±20% 20MHz 228m Ω 800mA 3x3mm 490-15945-1-ND
R201 松下 ERJ-2RKF1332X 电阻 SMD 13.3k±1% 0.1W 1005 P13.3KLCT-ND
U200 TI LM3509SD/NOPB IC LED DRVR RGLTR DIM 30mA 10SON LM3509SD/NOPBCT-ND

此致、

DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

       "Vin"和"SDA"之间应该有一个上拉电阻器、您需要添加该电阻器并再次检查。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sean!

    但您不需要 i2c 即可让器件"开箱即用"? 无论如何、我焊接了10k -什么都没有。

    此致、

    DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Den:

       您需要使用 I2C 接口来配置器件并启用输出。

    BR

    肖恩