This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:LED 驱动器选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902175/tps92692-led-driver-selection

器件型号:TPS92692

您好!

我有一个 LED 灯串、我想找到一个 LED 驱动器。  

您是否有与以下功能匹配的任何 LED 驱动器。

-LED 灯串 30V 100mA。

-USB 控制打开和关闭。

-通过 GPIO 信号触发导通序列。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiko、

    TPS92692将驱动您请求的电流电平和功率电平、根据输入电压、功率级设计将有所不同。 主要问题是不超过器件的65V 最大额定电压。

    必须将 USB 控制和 GPIO 控制设计为使用软启动连接到 TPS92692使能和禁用引脚。  我们不会为您的接口接口进行此详细级别设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否有任何其他推荐的器件可以简单地实现我的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yumiko、

    在我们的 LED 驱动器产品系列中、我们没有一个器件可满足您的上述所有需求和要求、并可满足您的所有需求

    谢谢 Tuan