This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920上 BAT 和 REGSRC 的泄漏电流是多少?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902038/bq76920-what-is-the-leakage-current-for-bat-and-regsrc-on-bq76920

器件型号:BQ76920

您好!

我是否可以知道 BQ7692003的 BAT 和 REGSRC 引脚的泄漏电流规格是多少?  

查看前10个注意事项文档,BAT 引脚的架构看起来与 VC5X 非常相似, 我们是否可以假设 BAT 引脚具有与 VC5X 相同的漏电流?

运输模式电流是否符合数据表中指定的 Iship?

 

谢谢、

Christina

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    BAT 和 REGSRC 是电源引脚、具有电源电流而不是泄漏电流。  ISHIP 是运输模式期间流入 REGSRC 和 BAT 引脚的电流之和。  由于除引导检测器外器件处于关断状态、因此大部分电流将是 BAT 的电源电流、而 REGSRC 电流是指定电流的较小部分。

    VC5X 中的电流将受到上层组、运行模式和其他架构特性的影响。