This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:配置化学 ID

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902288/bq35100-configure-a-chem-id

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想在不使用 bqStudio 的情况下配置 BQ35100 Chem ID。

是否可以通过 I2C 通信配置 Chem ID? 您是否有文档来显示它?

谢谢

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Goulwen、

    遗憾的是、我们不会单独发布 ChemID 文件、这是 TI 专有信息的一部分。 我可以说最好的是使用 bqStudio、在 ChemID 中进行编程、然后导出.gm.fs 文件。 这将为您提供一个文件、其中包含用于更新整个数据存储器映像的 I2C 命令。  

    谢谢、

    Eric Vos