This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100最小电流

Guru**** 2538830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902332/bq35100-bq35100-minimum-current

器件型号:BQ35100

您好!

我想使用 BQ35100监控锂离子 SOCL2电池。 我的 PCB 在睡眠模式下的功耗为50uA (LED 和 uC 关闭)、在运行模式下的功耗为60mA。 PCB 处于睡眠模式99%的时间。 BQ35100是否能够跟踪低至50uA 的电流 ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emilien、

    在 EOS 模式下、这是您应该用于该类型电池的模式、我们只关心在电流脉冲达到60mA 时测量电流脉冲。 发出监测计启动命令后、当监测计处于[GA]=1时、您需要使60mA 的电流达到。

    谢谢、

    Eric Vos