This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78M15 LDO 的替代产品

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM140K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901962/replacement-for-lm78m15-ldo

主题中讨论的其他器件:LM140K

我需要更换 LM78M15 15V LDO。 电路板上的原始部件是一个 To-39 Can. 我可能会插入适配器 PCB 以使另一个情况正常工作。

不过,我认为不能代替。 LM341-15可以工作吗?它们是否可用?

否则、是否有可行的替代/交叉参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    LM140K (LM140K-15/NOPB)采用此封装、但对于其他器 件、TO-3金属 CAN 封装目前没有太多可用选项。

    如果您可以在此处考虑不同的封装、您是否详细了解了应用中的关键规格需求(输入范围、负载电流需求、可调输出电压 是否正常、封装/电路板限制 等)? 如果您可以提供这些详细信息、我可以确保我们为您提供最佳建议。