This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54494:VREG5旁路接地连接

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902145/tps54494-vreg5-bypass-ground-connection

器件型号:TPS54494

在数据表的第13页、VREG5旁路连接到 PGND。 在第17页上、布局示例显示旁路连接到 SGND。 哪一项是正确的?

2.是否有工具可以使用 TPS54494来仿真和生成设计波特图? 数据表未提供建议组件值的截止频率和相位裕度、范围太松。 暖和模糊不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小春

    我过去见过 VREG5连接到两个接地端。  官方 EVM 将 VREG5电容器连接到 PGND、但它直接连接到 SGND 到 PGND 的单点连接。  使用相同 DCAP2控制的其他器件也使用 PGND。  因此、我建议使用 PGND、如 EVM 用户指南中所示:

    TPS54494采用 DCAP2控制。  通常、没有可用的频域模型。  数据表中的表1给出了各种输出电压的建议组件值、包括输出滤波器组件。  只要您遵循这些建议、就无需担心稳定性问题。