This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM109:备选裸片版本

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117, LM140QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901857/lm109-alternative-die-version

器件型号:LM109
主题中讨论的其他器件:LM117LM140QML

大家好、

我们是否有过时的 LM109K 的替代裸片版本?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    LM117是 一个选项吗?

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    "LM109K"并不过时。  器件的正确全名是"LM109K 钢"。

    最初 "LM109K"没有"钢"表示金属罐是铝制成的、但该部件在1970年代已停产。  今天、我相信您可以将替代器件名称"LM109K"用于"LM109K 钢"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    我们是否有 LM117的裸片版本? 如果我们有、我将尝试向客户提出建议。

    您好、Kirby、

    感谢您的澄清。 客户需要5V 固定电压稳压器的裸片版本。  我们是否有 LM109K 钢的裸片版本?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    以下是我们以裸片形式销售的电源产品的链接:

    www.ti.com/.../products.html 管理

    最接近的替代产品可能是 LM140QML。  它是一款具有固定5V 输出选项的线性稳压器。  该芯片仅提供军用级。  器件型号为 LM140KG-5.0 MD8

    LM117是一款可调节线性稳压器、也可用于军用级和航天级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    我已经向 客户推荐了 LM140KG-5 MD8、因为该器件不是停产的。 我只是想知道为什么它包含在数据表中、但不在产品页面中。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    它是一个 mil 级芯片、因此位于 mil 级产品页面: LM140QML

    对于 National Semiconductor 提供的 mil 级产品、产品页面以 QML 结尾。

    请告诉我、如果您在看到它时仍然遇到问题。