This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N:输出电压下降并且不稳定

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901882/lm337-n-the-output-voltage-is-dropped-and-not-stabilized

器件型号:LM337-N
主题中讨论的其他器件:LM337LM317

您好!

我在其正常配置(图1)中使用该组件、根据电阻器比率、我应该在-49V 的输出端。

当我单独使用稳压器时、工作正常(图1)-我在稳压器输出端使用 DMM -49.1olage 进行测量。

图1:

一旦我在 PCB 中的另一个位置将电阻器和二极管连接到电压(-54V、-49V)之间、电压输出稳压器就会降至~-52V (图2)。

您有什么想法吗? 我仿真了这个电路、但这种情况不会发生。 (除了 站点上显示的 SPICE 模型外、您还有其他用于 LM337的 SPICE 模型)

图2:

此致、

Almog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Almong、

    我首先看到的是、该器件的最大额定 VIN-VOUT 差分电压为-40V。 什么是1GND 和2GND?  GND 和-49V 电源轨之间的负载是多少? 添加与 LM337并联的二极管和电阻器有助于确保 LM337不会超过其最大 VIN-VOUT 差分、但根据消耗、这是一条额外的泄漏路径。 根据负载电阻的不同、这可能足以降低您所看到的电压。  

    下面是一篇介绍如何悬空 LM317的文章: https://electronics.stackexchange.com/questions/188734/floating-lm317-used-at-high-voltage-protected-by-two-zener-diodes

    为了使其正常工作、需要翻转标有1D 的上面的二极管。  

    至于另一个模型、我们目前只有一个网站。

    我希望这能帮助您找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但我在图 GND1=GND2中出错了。

    Vout-VIN 差分电压为5V。

    但当我添加并联电阻器和二极管时、Vout 稳压器会下降。(在仿真中、Vout 稳定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Almong、

    好的、这一点更清晰一些。 在仿真中、负载和相应的负载电流是多少?

    此外、您是使用-54上电进行仿真、还是在仿真时处于稳定状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    54 V 电压在仿真开始时加电、之后电压处于稳定状态。

    我在并联电阻器(40欧姆) 100mA 上测得(因为它应该在 PCB 中)、并且 Vout 稳压器保持稳定。

    在实际的 PCB Vout 上、它会下降、 无功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Almong、

    我继续进行仿真、并意识到您需要将5k 电阻器更改为4.7K、我改变了仿真中的负载、似乎已可靠地调节-49V。  

    这可以通过数据表中的公式1进行验证:

    e2e.ti.com/.../LM337.TSC.zip

    将 R2选择为5k 会得到-52V 的 VOUT、  

    但愿这对您有所帮助。