This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704EVM-724:适用于非隔离式设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902308/ucc28704evm-724-adaptation-for-non-isolated-design

器件型号:UCC28704EVM-724
主题中讨论的其他器件:UCC28704

大家好、


我们正在使用 UCC28704 EVM、并将其调整为非隔离式解决方案、以脱离线路电压输入运行。 我们用短接 (~ 2英寸)将次级负极/接地端连接到 EVM 上的中性点。 这导致在 大约500kHz 至30MHz 的频率范围内传导发射增加(增加了10dB 以上)。 是什么导致了发射? 您是否对 EVM 的板级更改有建议以减少排放? EVM 的布局设计用于隔离式解决方案、但我怀疑、如果在考虑非隔离式应用的情况下重新进行此操作、我们将看到改进。 请告诉我、您是否有任何实施建议。

此致、

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将输出接地短路至初级接地时、您将短路 C10。  该电容器有助于变压器 T1形成共模滤波器。  通过将该电容器短接、共模前端的 EMI 特征将增加。  您可以尝试使用具有相同值的高电压 XCap、并将其置于大容量和输出端、以查看这是否有助于降低 EMI。  

    满足 EMI 并不是最简单的事情。  UCC28704在输入端没有共模扼流圈。  添加一个电容器有助于降低 X 和 Y 电容器的 EMI、也会有所帮助。

    以下链接将为您提供有关设计反激式变压器以满足 EMI 要求的 TI 研讨会论文、您可能也会发现该白皮书很有用。

    此致、