请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28704EVM-724 主题中讨论的其他器件:UCC28704
大家好、
我们正在使用 UCC28704 EVM、并将其调整为非隔离式解决方案、以脱离线路电压输入运行。 我们用短接 (~ 2英寸)将次级负极/接地端连接到 EVM 上的中性点。 这导致在 大约500kHz 至30MHz 的频率范围内传导发射增加(增加了10dB 以上)。 是什么导致了发射? 您是否对 EVM 的板级更改有建议以减少排放? EVM 的布局设计用于隔离式解决方案、但我怀疑、如果在考虑非隔离式应用的情况下重新进行此操作、我们将看到改进。 请告诉我、您是否有任何实施建议。
此致、
车架