This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:电流调节精度规格

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902310/bq24130-current-regulation-accuracy-specification

器件型号:BQ24130

你(们)好  

客户询问电流调节精度规格是否没有带 SW 节点的肖特基二极管?

在我们的电气特性中、我们的电流调节是使用肖特基二极管测量的。

而且、该肖特基二极管的用途是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    肖特基二极管具有两个功能:

    1、在 FET 导通/关断转换的死区时间内、最大限度地减小内部 FET 体二极管上的压降、从而提高效率

    2.减少基板噪声注入。

     由于数据是使用二极管获取 的、并且我们没有使用二极管进行测试、因此我们无法保证没有二极管即可运行。

    此致、

    Jeff