This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:电流消耗、包括外部电阻器

Guru**** 2587265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902253/tps63900-current-consumption-including-the-external-resistors

器件型号:TPS63900

您好!

我的输入电压范围为3V 至4.2V、并希望使用 TPS63900输出3.3V 和5mA 输入电流限制。 这意味着 Rcfg1和 Rcfg2必须分别为36.5k Ω 和1.15k Ω。

考虑两个外部配置、电流消耗是多少。 电阻器?

如何准确计算它?

请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的联系。

    TPS63900仅在启动期间读取连接到配置引脚的电阻器的值。 读取这些值后、这些引脚被禁用、电阻器不会影响功耗。 请参阅数据表的第7.3.7节。

    此致、
    密耳