This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:查看 TPS603021的降压/升压设计时需要帮助

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902115/tps63021-need-help-reviewing-buck-boost-design-for-tps603021

器件型号:TPS63021

您好!
以下是设计参数

输入电压:3V 至4.2V (锂离子电池)

输出电压:3.3V
输出电流:600mA

下面是原理图和 PCB 设计。 同样需要回顾一下。

谢谢!

米林德
硬件工程师
PupilMesh 专用有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    感谢您的联系。

    原理图看起来不错。 对于 PCB、您需要进行以下更改:

    1. 在输入和输出电容 C45-49的 GND 端附近添加更多 GND 过孔。
    2. 将 C33的 GND 端直接连接到 TPS63021的 GND 引脚。

    输入/输出电容器和 IC 之间应尽可能小的 GND 环路、这一点很重要。 我在上一个主题中留下了一些与 PCB 布局指南相关的链接。

    此致、
    密耳