This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:在查看 TPS60302的降压/升压设计时需要帮助

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902111/tps63020-need-help-reviewing-buck-boost-design-for-tps60302

器件型号:TPS63020

您好!
以下是设计参数

输入电压:3.3V 至4.2V (锂离子电池)

输出电压:4V
输出电流:2.5A

下面是原理图和 PCB 设计。 需要帮助查看此设计以及有关如何使其更好的见解

谢谢!

米林德
硬件工程师
PupilMesh 专用有限公司



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    感谢您的参与。

    原理图看起来不错。 对于 PCB、您需要进行以下更改:

    1. 将输入和输出电容器尽可能靠近 IC 放置。
    2. 在 IC 的 PowerPAD 附近以及输入和输出电容器的 GND 端附近添加更多 GND 过孔。
    3. 将 C29的 GND 端连接到 GND 引脚。

    这是推荐的 PCB 布局、请尽量靠近:


    正确的 PCB 布局对于开关模式转换器至关重要。 以下是有关 PCB 布线的一些应用手册、降压/升压转换器也是如此:
    http://www.ti.com/lit/pdf/slyt614
    http://www.ti.com/lit/pdf/slva773

    此致、
    密耳