This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:伊拉克第纳尔确认

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/902074/tps63802-iqd-confirmation

器件型号:TPS63802

在所有其他 TI 稳压器中、TPS63802的 Idq 似乎是最低的 Idq、即11uA。 不过,我有一个问题。 TPS63802的输出端有用于分压的电阻器。 该电流是否包括分压器电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pragash、

    感谢您的参与。

    否 对于所有 TI 器件、除非另有说明、否则在非开关空载条件下、IQ 仅是为 IC 供电所需的电流。 有关 IQ 如何转化为实际效率的说明、请参阅以下文档:
    http://ti.com/lit/pdf/slyt412

     μA、在 Vin = 3.7V、Vout = 3.3V 时的 TPS63802 EVM 上、空载输入电流约为18 μ A。 其中一部分涉及 Iq、其余部分涉及开关损耗和外部组件(电感器和反馈分压器)中的损耗。

    此致、
    密耳