This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:在 BQ51013A 使用的充电垫上进行通信/操作失败

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013A, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901912/bq51013b-communication-failure-to-operate-on-charging-pads-that-the-bq51013a-worked-with

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:BQ51013A

我们在产品中一直使用 BQ51013A (数量为500)-没问题。

更改为 BQ51013B、由于一些无线充电垫(包括 Belkin 和 Samsung 等知名品牌)无法正常工作、我们遇到了很多支持问题。

我怀疑它对 WPC1.2的增强 -他们无论如何都会禁用芯片上的此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51013A 符合 WPC 1.0标准、13B 符合 WPC 1.2标准。  器件将在启动时将自身识别为 TX 1.0或1.2。

    在1.2标准中添加了外来物体检测(FOD)。  

    一旦 RX 向 TX 识别为1.2、它将开始使用 FOD 功能、RX 必须准确报告接收到的功率。  无法关闭此功能、但可以调整 FOD 设置、以降低触发 FOD 的可能性。

    金属物体放置在 TX 和 RX 线圈之间的可能性有多大?

    您的输出功率是多少?

    RX 线圈有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 充电器芯片-BQ24092DGQR 的输出功率为1A。

    线圈尺寸为30mm x 40mm (与应用手册中推荐的线圈相同)。

    金属物体-极不可能。

    A 部分出现短缺、因此我们自然迁移到较新的 B 部分 (认为 A 已停产)。

    我认为这是芯片和充电板之间的通信-因为一些充电板(甚至便宜的)可以工作,而其他信誉良好的充电板不能工作。

    我们刚刚从中国购买了100块快速充电垫,每块只需1美元,它们运行良好,在1A 左右的电流充电时可获得1.2A 电流( 由 BQ24092DGQR 设定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    13A 和13B 之间的通信电路没有变化。  一个测试将是增加 COMM1 / 2值、典型值为22nF、但可以增加到47nF。

    我的第一个怀疑是 FOD 电路。  一个测试将是增加 R-FOD 值、FOD 引脚接地。  可减小 ILIM 至 FOD 电阻器(R1)的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复-是的、您答对了、FOD 的电阻器已更改 、现在工作(增加到220R)

    我可能建议您在数据表中添加一个重要警告或注释、即该电阻值需要从 Rev A 芯片更改为 Rev B 芯片-否则人们将会被察觉到(如我们)。

    数据表开头应注意,Rev A 和 RevB 原理图之间存在差异,Rev B 不能在 Rev A 设计中使用而不进行更改,也称为该电阻值。

    但除此之外、非常感谢您的帮助。