请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 我们将对 BQ40Z80进行短路保护实验。
电路板是由我们制作的。
在电流恒定的情况下、DiscchgFET 的下降时间很慢。
是否有办法使下降速度更快?
已移除封装引脚 C6。
R18从4.02k 更改为100Ω Ω。
R4从10M 更改为1M。
此致、
西崎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.