This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在短路测试期间超出 FET 额定值

Guru**** 2603715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901851/bq40z80-exceeding-the-fet-rating-during-a-short-test

器件型号:BQ40Z80

我们将对 BQ40Z80进行短路保护实验。
电路板是由我们制作的。
在电流恒定的情况下、DiscchgFET 的下降时间很慢。
是否有办法使下降速度更快?
已移除封装引脚 C6。
R18从4.02k 更改为100Ω Ω。
R4从10M 更改为1M。

此致、

西崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题已分配给一位工程师、下周我们将向您解答。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西崎您好、

    您所做的修改几乎都可以用来缩短关断时间。 要更快地实现目标、需要使用外部电路或 IC、我们目前还没有用于该参考设计的参考设计。