This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:DCP022415D -有关将+15/-15V 输出电压设置为+30V 的建议?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901999/dcp022415d-dcp022415d---recommendations-on-tieing-15--15v-to-output-30v

器件型号:DCP022415D

是否有任何建议将+15和-15V 线路连接在一起以从该模块获得~+30V 输出? 如果是、请提供建议。  

输入电压:标称24V (18-36)

所需输出电压:~30V  

输出功率:~1W

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    当串联连接双输出 DCP02的输出时、我建议 在数据表中采用以下原理图(图36)。

    • 24V μF 应用只需要0.47 μ F 的输入电容
    • 对于输出电容:确保选择低 ESR 陶瓷电容器以减少输出纹波

    此致、
    Alejandro