This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:启动问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901971/lm3478-start-up-problems

器件型号:LM3478

如果已经有人问我这个问题,我很抱歉,但我找不到。

我将5V USB 转换为10Vdc、电流为1.5A、用于为2节锂电池充电、但我目前正在使用电阻负载进行测试。 如果我在无负载的情况下打开 LM3478、一切都正常。 但是、如果我使用负载加电、实验室电源将进入电流限制(3安培)。 如果我移除负载、然后重新连接、一切正常、大约为2.2安培。

电路作为工作台、输入和输出端具有220uF AVX TPS 系列活性剂、所有其他组件与 BOM 上的组件相同。

我在输出端使用了 P 沟道 MOSFET 作为延迟开关、3478斜升、等待100ms、连接负载。 这在大多数情况下都能正常工作、但具体取决于 USB 的插入方式、因此、由于插入插头的操作而产生的任何噪声有时会导致 USB 消耗过多电流。 如果拔下 USB、然后快速插入、则可能会发生过流。

我还在某处阅读了有关在芯片的 PIN8电源上使用 RC 滤波器的内容。 我使用的是47欧姆和10uF、但这不起作用、超过47欧姆、我可以看到电源发生故障。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    连接到5V 电源时、您是否会检查输入电压? 启动期间的高电流有可能导致输入上的压降。 这会进一步增大输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、

    我的电源有很长(2英尺)的7/0.2导线。 缩短长度并将导线厚度增加到32/0.2绝对会有所不同、因此感谢您的参与。

    现在我担心的是、USB 集线器等的浪涌能力可能会有所不同、并且它们可能不提供瞬态电流。 如果我将负载降低到1安培、这也会提高加电时的可靠性、因此我可以减小 LT4002-8.4充电器上的充电电流、客户必须接受 USB 上的充电时间将超过12伏壁块。

    遗憾的是、我们无法从外部控制该芯片的软启动时间。 我想知道是否可以在输出电压反馈电位计上放置一个电容器、以便在低输出电压下启动该电容器并进行斜升。 但是、仍然存在 USB 插头有噪声的问题、即输入电压在插入连接器时下降到尖峰、太快、我的负载开关无法断开。

    无论如何、感谢您在这方面的帮助。 我想问题已经解决。

    Julian。