如果已经有人问我这个问题,我很抱歉,但我找不到。
我将5V USB 转换为10Vdc、电流为1.5A、用于为2节锂电池充电、但我目前正在使用电阻负载进行测试。 如果我在无负载的情况下打开 LM3478、一切都正常。 但是、如果我使用负载加电、实验室电源将进入电流限制(3安培)。 如果我移除负载、然后重新连接、一切正常、大约为2.2安培。
电路作为工作台、输入和输出端具有220uF AVX TPS 系列活性剂、所有其他组件与 BOM 上的组件相同。
我在输出端使用了 P 沟道 MOSFET 作为延迟开关、3478斜升、等待100ms、连接负载。 这在大多数情况下都能正常工作、但具体取决于 USB 的插入方式、因此、由于插入插头的操作而产生的任何噪声有时会导致 USB 消耗过多电流。 如果拔下 USB、然后快速插入、则可能会发生过流。
我还在某处阅读了有关在芯片的 PIN8电源上使用 RC 滤波器的内容。 我使用的是47欧姆和10uF、但这不起作用、超过47欧姆、我可以看到电源发生故障。
有什么想法吗?