This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:希望查看电路板

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901978/tps61022-would-like-a-board-review

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:INA181

将使用 TPS61022为具有2节镍氢电池的 LED 闪光灯供电、因此电路板设计具有挑战性。  高电平输出将为2-3A、持续任何时间、并根据电池电压或模式进行降压。  电路板将为22.8mm、底部为富液接地层。  覆铜线迹的厚度为2oz。 铜。  此设计遵循 PMP4640_REve 示例、仅限 TPS61022和 INA181电流感应放大器。  微控制器将跟踪电池电压并为 INA181提供调光反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    请将原理图和布局发送至 bcs_review_sh@list.ti.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯特、您好!

    感谢您使用 TPS61022进行设计。  不确定我是否理解您的问题、听起来可以解决。  如果您还有其他问题、我将向您复制我们目前正在休假的专家、他们可以在下周返工时回答。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi