This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:PWM 电阻器选择公式

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901855/drv103-pwm-resistor-selection-formula

器件型号:DRV103

您好!

通过查看 DRV103数据表、可以看到一个表、其中列出了在3个不同频率(5kHz、25kHz、100kHz)下所需的占空比和相应的 R_PWM。 对于25kHz 频率、还给出了用于计算任何占空比的公式。

但是、我找不到用于计算其他频率所需 R_PWM 的通用公式。 表2给出了6种不同的振荡器频率和相关的 R_freq 值、因此对于其中的3种频率(500Hz、10kHz、50kHz)、数据表中似乎无法计算 R_PWM。

是否有资源可以提供在这些其他频率下配置 PWM 所需的电阻器计算方法?

我使用图5创建了最佳拟合线、以查找 5kHz、25kHz 和100kHz 下任何占空比的 R_PWM、但当振荡器设置为50kHz 等不同频率时、我仍然无法计算 R_PWM。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    欢迎使用 E2E!

    遗憾的是、没有资源可以找到未显示的3个频率占空比的确切电阻值。 最好的方法是从可用的数据推断出来并进行测试、以确保使用正确的电阻器。

    此致、

    Andy Robles