This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:BQ24076的操作

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24076, BQ24075-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901909/bq24076-the-operation-of-bq24076

器件型号:BQ24076
主题中讨论的其他器件: BQ24075-Q1

大家好、

我的客户正在为其汽车应用设计充电器拓扑。

他们对 bq24076应用有一些疑问、如下所示。 抱歉。 不是很熟悉充电器 IC 应用。

  • 如果电池几乎充满、bq24076如何保护电池? 电池和充电器 IC 之间似乎没有 I2C 接口可让充电器 IC 关闭。 我们是否可以了解它的基本工作原理? 谢谢。
  • 客户的新规格是3A 负载。 您是否对他们的汽车应用有任何建议解决方案并且熟悉 BQ24076? 他们的最后一个设计是使用 bq24076、但负载规格较低。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池充电器使用 BAT 引脚获取进入 BAT 引脚的充电电流。 当电池电压接近充电器 VBATREG 或电池稳压电压时、充电周期将处于恒定电压模式。 此时、充电器等待充电电流低于终止电流阈值。 在 BQ24076等某些器件中、该电流通常为快速充电的10%、或在其他器件中可调节。  

    BQ24079QW 和 BQ24075-Q1是汽车级充电器、可支持3A 负载电流。