This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:在断电时向'GATE 和#39;引脚施加外部测试电压

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164122/ucc27201a-applying-external-test-voltage-to-gate-pins-while-powered-down

器件型号:UCC27201A

您好!

我想了解在器件/电路板断电时向 HO/HS/LO 引脚施加测试电压是否存在任何即时和/或长期的可靠性问题。

原因:我想对 FET 的栅极施加测试电压、以确保 FET 正常工作。

这是可能的、有任何限制吗?

提前感谢您、

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lain、您好!

    根据您要应用的电压、可能会对哪些引脚存在问题。 如果您向 LO 引脚施加电压、则有一条通过驱动器内部 FET (体二极管)的路径、该路径将向 VDD 引脚提供电流。 当 VDD 引脚为~1.5V 时、驱动器将打开驱动器输出下拉电阻、并尝试将 LO 电压钳位为低电平。 HO 引脚在将电流拉入 HB 引脚时具有类似的行为。 如果向驱动器输出施加直流电压、驱动器将尝试将输出钳制为低电平、并且可能会产生过多的功率耗散。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答、感谢您的见解。 这确实有助于我进一步理解。

    我已经附上了连接图;这种更改还是在您的响应中添加了更多内容(特别是 HO/HS 连接)?

    提前感谢您、

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lain、您好!

    在向驱动器输出施加15V 电压时、VDD 将由 LO 偏置、HB-HS 将由 HO 偏置。 当 VDD 或 HB ~1.5至2V 时、驱动器下拉器件将打开并钳制驱动器输出。 如果没有驱动器尝试钳制该电压、您就无法将该电压施加到驱动器输出上、因此您无法打开外部 MOSFET。

    是否有任何原因无法提供 VDD 并打开驱动器输出以检查 MOSFET?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    双注释。 我感谢你推动这一结论。  

    遗憾的是、上游控制器也会出现类似的问题、因此为 VDD 供电和使用输入也不是一个选项。

    感谢您的帮助、

    Iain