请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B84-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7B4253-Q1
大家好、团队、
我的客户希望使用普通 LDO 为非板载传感器供电、以降低整个系统的电流消耗。 有两个问题需要与您确认:
他们注意到跟踪 LDO TPS7B4253-Q1的"电池短路"功能。 由于 TPS7B84-Q1的输出 ABS 如下所示、因此需要与您再次确认 ABS 输出是否还可以实现"输出电池短路"功能? 请帮助我们提供详细的解释和评估。


2.除了电池短路风险外、如果使用 TPS7B84-Q1还存在任何其他风险。 TPS7B84-Q1是否可用于非板载传感器? 请帮助您评估潜在风险。
非常感谢。
此致、
李兰熙